This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28332:询问 SPI 主器件读取的设置。

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284264/tms320f28332-enquiry-about-the-setting-of-spi-master-read

器件型号:TMS320F28332
主题中讨论的其他器件:ADS127L01EVM

大家好。  

此处、我需要对 SPI 协议设置的技术支持、其中 ADS127L01EVM (从器件)和 Delfino F2833x 板(主器件)。

我已经完成了主设备向从设备发送数据的测试。 但是、从器件发送的主器件读取数据目前存在问题。  

我注意到没有来自主器件的 SCLK 脉冲、一旦代码到达用于主器件接收从器件数据的代码、从器件选择引脚就没有变为低电平以激活 CS。

我想知道、设置主器件从从从器件接收数据所需的任何其他设置/配置。

希望您为此提供支持。

期待您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您是否已测试 ADS127L01EVM 以确保 其向 F2833x 发送数据? 您的编程时钟方案是什么? 我会考虑参阅 此处链接的 SPI TRM 部分、并 专门查看这些部分: GPIO 配置、  在了解 寄存器的所有特定位之前的编程过程

    此致、

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    仅供参考、我已阅读您之前分享的文档、请查看我在下面设置的 SPI 设置:

    目前我面临的问题是、主器件(Deflino F2833x)没有接收从器件(ADS127L01EVM)发送的数据、我已经准备好一个代码来监控 DRDY 引脚(GPIO 30)、并且主器件将在 DRDY 引脚变为低电平时读取数据、请参阅下面的代码:

    现在的问题是、没有来自主器件的 SCLK 脉冲、并且从器件选择引脚没有变为低电平、以便在代码到达"主器件读取"代码时激活 CS。

    好的、我想知道、设置主器件从从从器件接收数据所需的其他设置/配置是否存在。

    希望您为此提供支持。

    期待您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 另一个问题与 SPI 设置有关。

     主模式设置是否需要 SPISTE 引脚? 或者、我们应该为 CS (从控制)功能设置另一个 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 根据下面所附的 pic、我是否可以知道高亮显示的陈述的含义?

    "数据在 SPISIMO 引脚上输出并从 SPISOMI 引脚锁存"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想 从从从器件(ADS127L01EVM)读取32b 数据的位置提供一些额外信息、根据回顾、SPIRXBUF 仅为16b、那么要使其正常工作是否需要进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我看到针对同一问题、您还有另一个未决问题。 我现在将关闭此主题、我们可以为您提供另一个主题的支持: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284088/ads127l01evm-enquiry-about-the-spi-protocol-setup-of-ads127l01evm-with-delfino-f2833x-board

    艾什瓦里亚