请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好、专家!
我已经配置了一个由 ADC 中断触发的 CLA 任务。
ADC 中断正常运行、
但是、代码在 CLA 任务的第一行停止、恢复后不执行任务内的代码。
作为参考、我在 CLA 任务内递增 U16变量、但其值始终保持为0。
我的 CLA 配置如下:


CLA 初始化:
void CLA_init()
{
#ifdef _FLASH
#ifndef CMDTOOL // Linker command tool is not used
extern uint32_t Cla1ProgRunStart, Cla1ProgLoadStart, Cla1ProgLoadSize;
extern uint32_t Cla1ConstRunStart, Cla1ConstLoadStart, Cla1ConstLoadSize;
//
// Copy the program and constants from FLASH to RAM before configuring
// the CLA
//
memcpy((uint32_t *)&Cla1ProgRunStart, (uint32_t *)&Cla1ProgLoadStart,
(uint32_t)&Cla1ProgLoadSize);
memcpy((uint32_t *)&Cla1ConstRunStart, (uint32_t *)&Cla1ConstLoadStart,
(uint32_t)&Cla1ConstLoadSize );
#endif //CMDTOOL
#endif //_FLASH
cla1_init();
}
CLA 任务:
volatile uint16_t claTestVar_u16;
__attribute__((interrupt)) void Cla1Task1()
{
claTestVar_u16++;
}