This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLA 断点问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283836/tms320f280039c-cla-breakpoint-issue

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、专家!

我已经配置了一个由 ADC 中断触发的 CLA 任务。

ADC 中断正常运行、

但是、代码在 CLA 任务的第一行停止、恢复后不执行任务内的代码。

作为参考、我在 CLA 任务内递增 U16变量、但其值始终保持为0。

我的 CLA 配置如下:

CLA 初始化:

void CLA_init()
{
#ifdef _FLASH
#ifndef CMDTOOL // Linker command tool is not used

    extern uint32_t Cla1ProgRunStart, Cla1ProgLoadStart, Cla1ProgLoadSize;
    extern uint32_t Cla1ConstRunStart, Cla1ConstLoadStart, Cla1ConstLoadSize;

    //
    // Copy the program and constants from FLASH to RAM before configuring
    // the CLA
    //
    memcpy((uint32_t *)&Cla1ProgRunStart, (uint32_t *)&Cla1ProgLoadStart,
           (uint32_t)&Cla1ProgLoadSize);
    memcpy((uint32_t *)&Cla1ConstRunStart, (uint32_t *)&Cla1ConstLoadStart,
        (uint32_t)&Cla1ConstLoadSize );


#endif //CMDTOOL
#endif //_FLASH

	cla1_init();
}

CLA 任务:

volatile uint16_t claTestVar_u16;

__attribute__((interrupt)) void Cla1Task1()
{
claTestVar_u16++;

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    claTestVar_U16存储在存储器中的什么位置? 再次检查 CLA 是否能够写入此存储器- CLA 到 CPU 消息 RAM、或者 CLA 已将 LS RAM 所有权授予 CLA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    该变量存储在属于 LS01 RAM 的0x8800地址上(在.map 文件中检查)。  

    我们还在 SysConfig 的 MEMCFG 中选择了用于 CLA 的 LS01。
    还在链接器文件中为 CLA RAM 配置了 LS01。

    CLA 任务正在执行。 我们可以使用_mdebugstop ()来到达断点,但变量值保持0并且没有改变。

    随附了 mapfile、memcfg 配置和链接器脚本的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、CLA 到 CPU 和 CPU 到 CLA RAM 的初始化缺失、在完成这些操作之后、CLA 任务按预期执行。

    谢谢