您好
我是否对 F28375D Vdd 最大电流有疑问?
我认为 Vdd (1.2V)是 DSP 内核电压。
该电流(IDD)是否仅由 CPU 操作增加? 例如 CPU 频率、晶振圆、PLL 配置。
外设操作是否会对 IDD 产生影响?
谢谢。
GR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我是否对 F28375D Vdd 最大电流有疑问?
我认为 Vdd (1.2V)是 DSP 内核电压。
该电流(IDD)是否仅由 CPU 操作增加? 例如 CPU 频率、晶振圆、PLL 配置。
外设操作是否会对 IDD 产生影响?
谢谢。
GR
GR、
TMS320F28375D 是主要用于1.2V 器件。 内核和外设在1.2V 的电压下运行。 3.3V 电压仅用于 I/O 缓冲器、闪存电荷泵和 ADC 等少数领域。
Unknown 说:我觉得 Vdd (1.2V)是 DSP 内核电压。
而不仅仅是核心部分。 它还包括所有外设。 对于模拟外设、数字部分仍由1.2V 供电。
Unknown 说:此电流(IDD)是否仅由 CPU 操作递增? 例如 CPU 频率、晶振圆、PLL 配置[/报价]否、外设操作也会增加此值。 请查看第55页的表7-1。 显示了 VDD 电源轨下的外设电流。
Unknown 说:外设操作是否会对 IDD 产生影响?您启用和运行的外设越多、IDD 电流将越多。
[/quote]
是否有 MCU VDD 电源的测试配置将达到最大值?
请看一下 SPRS880中的工作电流测试条件(第52页、 8.5.1 200MHz SYSCLK 下的器件电流消耗)、 包括脚注6。 这些条件是尽可能增大电流的合理表示。
以及 MCU 外部的电路是否会导致 Vdd 电流增加?
否。 外部电路只会影响 VDDIO