This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:VDD 最大电源电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283567/tms320f28375d-vdd-maximum-supply-current

器件型号:TMS320F28375D

您好

我是否对 F28375D Vdd 最大电流有疑问?

我认为 Vdd (1.2V)是 DSP 内核电压。

该电流(IDD)是否仅由 CPU 操作增加? 例如 CPU 频率、晶振圆、PLL 配置。

外设操作是否会对 IDD 产生影响?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GR、

             TMS320F28375D 是主要用于1.2V 器件。 内核和外设在1.2V 的电压下运行。 3.3V 电压仅用于 I/O 缓冲器、闪存电荷泵和 ADC 等少数领域。

    Unknown 说:
    我觉得 Vdd (1.2V)是 DSP 内核电压。

    而不仅仅是核心部分。 它还包括所有外设。 对于模拟外设、数字部分仍由1.2V 供电。

    Unknown 说:
    此电流(IDD)是否仅由 CPU 操作递增? 例如 CPU 频率、晶振圆、PLL 配置[/报价]

    否、外设操作也会增加此值。 请查看第55页的表7-1。 显示了 VDD 电源轨下的外设电流。

    Unknown 说:
    外设操作是否会对 IDD 产生影响?

    您启用和运行的外设越多、IDD 电流将越多。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的信息。

    我知道 VDD 不仅用于 DSP 内核、还用于外设操作。

    MCU VDD 电源是否具有最大值测试配置?

    MCU 之外的电路是否会导致 Vdd 电流递增?

    此致、

    GR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 MCU VDD 电源的测试配置将达到最大值?

    请看一下 SPRS880中的工作电流测试条件(第52页、 8.5.1 200MHz SYSCLK 下的器件电流消耗)、 包括脚注6。 这些条件是尽可能增大电流的合理表示。

    以及 MCU 外部的电路是否会导致 Vdd 电流增加?

    否。 外部电路只会影响 VDDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的信息。

    我了解。

    此致、

    GR