This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:闪存 API 问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284076/tms320f280037c-flash-api-issue

器件型号:TMS320F280037C

您好、TI 工程师!

我在尝试将闪存 API 集成到我的代码时遇到了问题。 具体来说、当我使用仿真工具启动闪存调试时、闪存写入功能正常工作、但在下电上电后无法正常工作。 我怀疑一些应该在 RAM 中执行的函数目前正在闪存中执行。

为了解决这个问题、我按照用户手册中提供的建议、将与闪存 API 相关的代码移动到了 RAM 函数中。 尽管如此、我认为可能仍有一些函数需要重定位到 RAM 中。 我遇到的一些讨论建议、整个库应放在 RAM 中。

请您就此问题提供建议吗? 谢谢!

此致、

溧阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、我们的主题专家目前不在办公室、预计将于10月25日之前回来。 请预计响应会延迟。

    谢谢。

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Varsha、

    我发现问题与我之前描述的不符。 问题是、对于同一地址只能执行一次写入操作、除非我 在写入前擦除该区域。 现在我的问题是、我应该擦除整个存储体、 还是只需要擦除特定的 部分? 我现在所做的是擦除整个银行,但这对我目前的使用来说很有趣。  

    此致

    溧阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liyang:

    您可以执行存储体擦除、并且仍然仅擦除要擦除的扇区-存储体擦除命令传递的第二个参数是允许/不允许单个扇区擦除的保护掩码。  详情请见 http://www.ti.com/lit/pdf/spruj27  

    谢谢。此致、
    瓦姆西