This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUNVKIT PWM 配置

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281777/tmdssolarunvkit-pwm-configuration

您好、TI 团队。

我对直流反激式 PWM 配置有疑问。 它们为什么配置为主模式而不是从模式?

PWM_1ch_UpDwnCnt_CNF(3, (CPU_FREQ / (FLYBACK_FREQ)), 0, (CPU_FREQ / (FLYBACK_FREQ * 2)) - 2);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 PWM1用于逆变器级。 这是主设备。 反激使用 PWM3、因此它是从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 、我理解并感谢您提供的信息。 在本例中、我有关于 PWM3配置的另一个问题。 现在、PWM3的通道 B 具有死区配置。
    我需要将第二个直流反激式转换器连接到该通道、以便每个 PV 面板具有两个直流反激式转换器、但通道 B 应比通道 A 具有180度的相移。
    您能帮助我在这种配置中使 PWM3B 的相移比 PMW3A 180度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 PWM3使用互补配置。 则 A 和 B 通道将为180度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 您说"免费配置"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 AQ 模块将 PWM3A 设置为高电平并将 PWM3B 设置为低电平。 请参阅技术参考手册(下面显示的页面之一)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 。感谢您提供信息。 我要尝试设置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。