请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、TI 团队。
我对直流反激式 PWM 配置有疑问。 它们为什么配置为主模式而不是从模式?
PWM_1ch_UpDwnCnt_CNF(3, (CPU_FREQ / (FLYBACK_FREQ)), 0, (CPU_FREQ / (FLYBACK_FREQ * 2)) - 2);
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队。
我对直流反激式 PWM 配置有疑问。 它们为什么配置为主模式而不是从模式?
PWM_1ch_UpDwnCnt_CNF(3, (CPU_FREQ / (FLYBACK_FREQ)), 0, (CPU_FREQ / (FLYBACK_FREQ * 2)) - 2);
尊敬的 Shamim Choudhury 、我理解并感谢您提供的信息。 在本例中、我有关于 PWM3配置的另一个问题。 现在、PWM3的通道 B 具有死区配置。
我需要将第二个直流反激式转换器连接到该通道、以便每个 PV 面板具有两个直流反激式转换器、但通道 B 应比通道 A 具有180度的相移。
您能帮助我在这种配置中使 PWM3B 的相移比 PMW3A 180度吗?
您好 Shamim Choudhury 您说"免费配置"是什么意思?
尊敬的 Shamim Choudhury 。感谢您提供信息。 我要尝试设置它。