This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F280025

Guru**** 2531720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286373/tms320f280025-tms320f280025

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

大家好,
        我将使用 TMS320F28379D Launchpad 的 XDS100V2调试器对 TMS320F280025进行编程。我删除了将调试器与 Launchpad 的 MCU 隔离的隔离器。 但出于某种原因、我无法对目标 MCU 进行编程。 为了便于参考、我附上了我的连接的快照。 我已经检查了我的连接、并将 TCLK 频率降至10kHz。 但无法解决这个问题。 它 在所有情况下都显示无法访问器件寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajaram:

    我想先验证硬件是否正确连接。 您能否提供与目标器件的连接(图表或图片)以帮助我理解设置。 请注意、F280025不支持 TRSTn 信号、因此该信号不需要路由到目标(底部的第一条白色线)。 此外、看起来您没有使用 SCI 进行调试通信、这是为了实现吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    我的硬件连接正常。 我尝试了不将 TRSTn 信号路由到目标的情况、但仍然面临同样的问题。 此外、我们不需要将 SCI 信号用于 JTAG 吗?   下图显示了 JTAG 调试器的引脚排列。

    在目标(TMS320F280025 - 48引脚)中、我将使用相应的信号连接引脚28至31。 下面是我的目标的引脚图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajaram:

    正确、SCI 不需要连接、但它通常对于我们的 EVM 尤其如此。  

    您能否提供已为此配置的 CCXML 文件? 请允许我对其进行检查、以确保配置

    同时、您是否参考了我们的 JTAG 调试指南? 这有助于提供验证 JTAG 设置的附加步骤: https://www.ti.com/lit/an/spracf0b/spracf0b.pdf 

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1) 1) 我阅读 JTAG 调试指南。 也就是说、我们需要5个引脚(TDI、TDO、TCK、TMS、TRSTn)。 但是、既然您说 TMS320F280025不支持 TRSTn 信号、那么现在我的 JTAG 调试器有四个引脚(TDI、TDO、TCK、TMS)。 这是正确的吗?



    2) 2)我的 PC 能够识别调试器。 我在"Device Manager --> Ports (设备管理器-->端口)"中进行了检查。 这是否意味着我的调试器没有问题?
    我附上了图像供您参考。




    3) 3)此外、我还附加了配置文件和错误消息。

    配置文件:















    下面是错误信息:  

    [开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    C:\Users\Vinod\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs1250\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
    库构建日期为"STEP 6 2023"。
    库构建时间为"09:57:39"。
    库软件包版本为"9.13.0.00201"。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------

    没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

    -------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    -------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在零。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在零。

    -------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    测试1字0:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字7:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    其中一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    -------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    测试1字0:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字7:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    其中一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [End:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajaram:

    请参阅数据表中有关器件上不存在 TRSTn 的以下注释。

    新图像看起来正确。 您需要提供 CCXML 文件本身。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我无法直接上传.ccxml 文件。 请在下面找到压缩的配置文件。
    e2e.ti.com/.../TMS320F280025C.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajaram、

    如果扫描测试失败、则表示 JTAG 信号的信号完整性 不正常。 您需要仔细检查一下。 您可以尝试减少 CCXML 文件中的 TCK clk frq、看看这是否有帮助。

    此致、

    维维克·辛格