请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
我的客户 发现 C2000WARE 中的闪存.cmd 使用 align (8)来表示闪存。 他希望将其更改为 ALIGN (4)。 他对此有以下问题:
1.为了将其更改为 align (4),我们可以将所有"align (8)"替换为"align (4)"吗? 如果我们使用 ALIGN (4)、是否存在任何风险? 例如影响闪存 API 的对齐?
2.他能否 在.cmd 中同时使用 align (4)和 align (8)?
此致
奇田市