This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在.cmd 中将 ALIGN (8)替换为 ALIGN (4)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288132/tms320f28p650dk-replace-align-8-with-align-4-in-cmd

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

我的客户 发现 C2000WARE 中的闪存.cmd 使用 align (8)来表示闪存。 他希望将其更改为 ALIGN (4)。 他对此有以下问题:

1.为了将其更改为 align (4),我们可以将所有"align (8)"替换为"align (4)"吗?  如果我们使用 ALIGN (4)、是否存在任何风险? 例如影响闪存 API 的对齐?  

2.他能否  在.cmd 中同时使用 align (4)和 align (8)?

此致

奇田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    我们建议 ALIGN (8)-大多数生产闪存编程工具一次对128位进行编程。

    无法使用 align (8)有什么具体原因吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的回复!

    客户有一些 使用 ALIGN (4)编写的定制伪指令。  他 希望   直接在新的芯片上使用这些伪指令、所以想使用 align (4)。

    此致

    奇田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、您好!

    我懂了。   然后、客户需要确保他们使用的闪存编程器(定制或第三方)可以一次对64位进行编程。

    谢谢。此致、

    瓦姆西