This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当两个中断同时在同一组上发生时、

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279118/tms320f28388d-when-two-interrupt-occurs-on-the-same-group-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28388D

您好、专家!

如果同一组的两个中断同时生成、较高优先级的中断将会响应、但低优先级中断标志会被清除吗?  

客户遇到以下 情况:

ADCA1和 CIPC0同时生成、并相应地设置 PIEIFRx。 如果 ADC_ISR 响应 CPU//ACK、是否会清除 PIEIFR1.13 (CIPC0)?

或者 确认组并清除组内的任何中断标志?  

如果不是、  是否有其他情况会导致 PIEIFR1.13清零? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    感谢您的提问。

    [报价 userid="493195" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279118/tms320f28388d-when-two-interrupt-occurs-on-the-same-group-at-the-same-time ]如果同一组的两个中断同时生成、较高优先级的中断将进行响应、但低优先级中断标志将被清除吗?  [/报价]

    只有在您在中断中自行清除 PIE 中断时、低优先级中断标志才会被清除。 您应该只清除处于其中的 ISR 的 PIE 中断。

    Unknown 说:
    是否会清除 PIEIFR1.13 (CIPC0)?

    仅当您清除整个 PIEIFR1时。 只能清除 PIEIEFR1.1

    Unknown 说:
    或 确认组并清除组内的任何中断标志?  [/报价]

    ACK 是独立于 PIEIER 和 PIEIFR 寄存器的。 请参阅下图中来自类似器件 TRM 的图片。 它不会清除该组内的所有 PIEIFR 中断。

    如果没有,  是否有其他情况会导致 PIEIFR1.13清除? 谢谢。

    唯一可以清除 PIEIFR 的是在退出该 ISR 时进行手动清除。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    双确认、 ACK 不清除组内的所有 PIEIFR 中断。  

    然后 在退出该 ISR 时手动清除 PIEIFR1.1x。 但实际上我们发现我们始终触发 CIPC0中断、但 PIEIFR1.13  不是 自动设置的。 (蓝色:ADC_ISR;黄色:DMA_ISR;紫色:IPC_ISR)。 您可以看到 IPC_ISR 不会正常发生。  

    那么,PIEIFR1.13将设置哪些条件? PIEIFR1.13哪些条件将被清除?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    所以,PIEIFR1.13将设置哪些条件?

    唯一专门设置 PIEIFR1.13位的是外设本身。 在这种情况下、CIPC0外设设置 PIEIFR1.13寄存器。

    什么条件会被清除?  [/报价]

    在设置后、唯一可以清除它的内容是:
    1.手动清除该位的 PIEIFR 寄存器。

    2.为该中断从 ISR 返回 从中断 x.y 返回的示例清除了 PIEIFRx.y。

    因此、除非发生上述两种情况之一、否则不应清除。

    是否有机会使用嵌套中断? 如果是、您可能没有意识到 CIPC0中断发生在 ADC 中断内(反之亦然)。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    是的、我们使用 嵌套中断 ADC_ISR 和 DMA_ISR、如下所示:

    我们有多个中断、如下设置:

    中断名称

    PIE 组和索引

    优先级

    备注

    DMA ISR

    7.1

    1 (最高)

    最高优先级、72kHz 频率

    ADCA ISR

    1.1

    2

    将按 DMA ISR、36kHz 频率嵌套

    EPWM1 TZ 中断

    2.1

    3

    在每8个 ADCA ISR 中调用 ProcessA2D_HWI (4.5kHz 频率)。

    将按 DMA ISR 和 ADCA ISR 嵌套。

    EPWM1中断

    3.1

    4.1

    软件中断、调用反向零交叉(50 Hz 频率)

    将按 DMA ISR 和 ADCA ISR 嵌套。

    EPWM2中断

    3.2

    4.2

    软件中断、调用 UtilityZeroCrossing (50 Hz 频率)

    将按 DMA ISR 和 ADCA ISR 嵌套。

    Timer 2中断

    14

    0

    FreeRTOS 节拍定时器

    此外、如上所述、我们还使用 IPC_ISR。 那么它是否 合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    并且我们也使用如上所述的 IPC_ISR。

    我不确定这句话是什么意思、您能解释一下吗?

    无论采用哪种方式、只要 IPC_ISR 发生并返回、都将清除其自身的标志。 这似乎是在这里发生的事情。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    当同一组中断同时发生(ADC_ISR 和 IPC_ISR)时、 优先级较高的 ADC_ISR CPU 将做出响应、并且优先级较低的 IPC_ISR 标志将被保存。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    当同一组中断同时发生时(ADC_ISR 和 IPC_ISR ), 具有较高优先级的 ADC_ISR CPU 将响应,并且具有较低优先级的标志 IPC_ISR 将被保存。 对吗?

    是的。 这是事实。 我专门询问您的嵌套的原因是、上表中的 ISR 没有一个提及 IPC_ISR 所完成的操作。

    您必须确保允许在其他 ISR 中发生 IPC_ISR。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    我们怀疑这一点。 但是、当我们在 ADC_ISR 和 DAM_ISR 之间注释中断嵌套时、有时仍然不会生成 IPC_ISR。 可以确定周期性地触发 IPC 中断条件。 因此、我将通过电子邮件给您、在这里对本案例进行调试。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在线程上跟踪该主题。 IPC 专家 将提供帮助。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为对该线程的更新、我们已将该线程与 Vivek Singh 脱机。

    我们已经验证、只有当从一个 CPU 向另一个 CPU 发出 IPC 命令、并且中断与组中的另一个中断同时发生时、才会出现该问题。 此时、IPC 标志已就绪、但 IPC 命令似乎未设置 PIE 标志。

    我们已经测试过 PIE 上不会发生这种情况、因为我们创建了一个测试来查看同一组中的两个 PIE 中断是否同时(几乎同时发生)复制该问题。

    接下来的步骤是 Vivek 计划在本地自行测试此情况、并将与设计一起确定可能导致此问题的原因(可能是同时对 PIE 组进行异步调用等)。

    现在关闭该线程、因为调试已离线完成。

    此致、

    文斯