This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:模拟 GPIO

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289953/tms320f28p650dk-analog-gpio

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

根据 GPIO 章节、GPIO42和 GPIO43是模拟 GPIO、即可以配置为数字 GPIO 或模拟输入。 我可以 在 GpioCtrlRegs 中看到 GPBAMSEL 寄存器。 但是、我在模拟子系统寄存器中看不到对应的"AGPIOCTRLB"。

那么、如果我要将这些 GPIO 用作模拟输入、我应该参考哪个模拟子系统寄存器?

谢谢。此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    感谢您的提问。 我将请器件专家进行更新、它应该具有 AGPIOCTRLB 和其他选项。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    根据 GPIO 章节,GPIO42和 GPIO43是模拟 GPIO,即可配置为数字 GPIO 或模拟输入。

    与设备所有者反复确认后、这实际上是不正确的。 GPIO42和 GPIO43不是模拟 GPIO。 它们是标准 GPIO。 不需要 AGPIOCTRLB 寄存器、因为该范围内没有 AGPIO。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince!