请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 大家好、
根据 GPIO 章节、GPIO42和 GPIO43是模拟 GPIO、即可以配置为数字 GPIO 或模拟输入。 我可以 在 GpioCtrlRegs 中看到 GPBAMSEL 寄存器。 但是、我在模拟子系统寄存器中看不到对应的"AGPIOCTRLB"。
那么、如果我要将这些 GPIO 用作模拟输入、我应该参考哪个模拟子系统寄存器?
谢谢。此致、
艾琳