This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:M2/M8模块的原理图文件

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275169/tmdxiddk379d-schematic-files-for-the-m2-m8-modules

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: UCC28600

最后、我收到了 TMDXIDDK379D 的 M2/M8电源(400V 到15V 直流/直流转换器) PCB 和原理图文件。 但是、由于未提供 PCB 文件、因此我们创建了参考 PDF 的新电路板。

 我们给出的输入端子电压为300V 直流。 但 电路板在输出端未接收到任何电压。 我们不确定从何处开始诊断。 您能帮助我们找到解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对上一主题中共享的设计原理图/组件进行了任何更改? 您是否遵循了 PCB 布局文件?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242089/tmdxiddk379d-schematic-files-for-the-m2-m8-modules

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:请点击以下链接查看共享原理图和 PCB 文件。

    https://drive.google.com/drive/folders/1UL-cn1SSCg1CT0WaHNw5tsVJA6aAV5A_?usp=sharing

    我完全遵循您提供给我的原理图和 PCB 中所示的相同流程。  当前只有一个 FQD3N60组件不可用、因此我们使用 STD3NK60ZT4作为替代。 UCC28600引脚上的电压也显示出奇怪的值及其波动、  如下所述  

    1. SS = 130-160mV
    2. FB = 1-3V
    3. cs = 8.1mV
    4.接地
    5.输出= 52mV
    6. VDD = 11-12V
    7. OVP = 60-140mV
    8.状态= 11-12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们进一步查看提供的文件和信息以提供建议。 我的同事更熟悉这些电源模块的设计、本周我就已经结束了、所以在他回来讨论之前、我可能没有很好的建议要分享。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我们正在等待您的反馈。 我们需要尽快达成解决方案。 在您的同事与您联系之前、我们能否查看任何参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 VDD 读数来看、器件似乎处于欠压锁定状态。 尝试将  VDD 上的大容量电容器 C6增大至82uF 或更大、并确保 VDD 引脚读数处于数据表中指定的范围内(标称值约为13V)。 似乎没有足够的能量让偏置绕组接管、因为启动时没有足够的电荷保持。 我建议尝试根据 BOM 来交叉检查已组装的过压保护电阻。

    如果这些建议不起作用、请使用 WebBench 电源设计器工具验证您的设计计算。 例如、以下是您所使用的 IC 的工具链接。 根据电源规格更改参数、它将为您计算组件值 - webench.ti.com/.../11

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sumit, 我们已经尝试了100uf 为 C6没有改变以前的条件。 任何方式,我们将尝试获得400V 电源作为输入. 希望它将按照设计提供输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我们已经组装了 400V 的输入板 M1、但它在(具有大容量电容器)输出上也提供310V 电压。 所以连接到 M3板  没有解决我的问题. 您能否说电路板期望生成15V/5V 输出的输入电压范围? 它 310V 不足以满足该要求吗? 我认为修复 VDD 可以解决该问题。 VDD 仍处于欠压锁定模式。 如果不了解现有设计的缺陷,这不是另一个设计的正确方法,因此请引导我们找到解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Biju:

    您是否组装了此设计的多个电路板? 其他电路板上也会出现同样的问题吗? 这是为了交叉检查是否有任何组件错误、特别是电阻器和电容器错误或互换。  

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉检查流程已经完成了很多次。 我们 组装了两个电路板、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Biju:

    您能否分享启动序列以及 VDD、状态和 FB 引脚的示波器波形、我们从中可以看到发生了什么情况?

    此致、

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumit:

    请从以下链接下载 TINA 仿真模型。  

    www.ti.com/.../slum608

    我们是否可以首先关注这个模拟模型,如果它运行良好,我们将得到一个参考模型复制 . 您是否能够模拟和 修改此模型以获得15v 输出? 我连默认的3.3V 电压都没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享模式。 我会仔细研究它、然后再回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biju,

    您在此使用的是哪种变压器(器件型号)? 看起来我们在此使用定制变压器。 您分享的原理图没有器件型号。

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有更换变压器,使用了默认的 T1 (GA3544-BL)。 如 原理图中所示-

    请参阅链接 https://mou.sr/3N6vEKP