Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28600
最后、我收到了 TMDXIDDK379D 的 M2/M8电源(400V 到15V 直流/直流转换器) PCB 和原理图文件。 但是、由于未提供 PCB 文件、因此我们创建了参考 PDF 的新电路板。
我们给出的输入端子电压为300V 直流。 但 电路板在输出端未接收到任何电压。 我们不确定从何处开始诊断。 您能帮助我们找到解决方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, UCC28600
最后、我收到了 TMDXIDDK379D 的 M2/M8电源(400V 到15V 直流/直流转换器) PCB 和原理图文件。 但是、由于未提供 PCB 文件、因此我们创建了参考 PDF 的新电路板。
我们给出的输入端子电压为300V 直流。 但 电路板在输出端未接收到任何电压。 我们不确定从何处开始诊断。 您能帮助我们找到解决方案吗?
您好!
您是否对上一主题中共享的设计原理图/组件进行了任何更改? 您是否遵循了 PCB 布局文件?
此致!
凯文
尊敬的 Kevin:请点击以下链接查看共享原理图和 PCB 文件。
https://drive.google.com/drive/folders/1UL-cn1SSCg1CT0WaHNw5tsVJA6aAV5A_?usp=sharing
我完全遵循您提供给我的原理图和 PCB 中所示的相同流程。 当前只有一个 FQD3N60组件不可用、因此我们使用 STD3NK60ZT4作为替代。 UCC28600引脚上的电压也显示出奇怪的值及其波动、 如下所述
1. SS = 130-160mV
2. FB = 1-3V
3. cs = 8.1mV
4.接地
5.输出= 52mV
6. VDD = 11-12V
7. OVP = 60-140mV
8.状态= 11-12V
您好!
从 VDD 读数来看、器件似乎处于欠压锁定状态。 尝试将 VDD 上的大容量电容器 C6增大至82uF 或更大、并确保 VDD 引脚读数处于数据表中指定的范围内(标称值约为13V)。 似乎没有足够的能量让偏置绕组接管、因为启动时没有足够的电荷保持。 我建议尝试根据 BOM 来交叉检查已组装的过压保护电阻。
如果这些建议不起作用、请使用 WebBench 电源设计器工具验证您的设计计算。 例如、以下是您所使用的 IC 的工具链接。 根据电源规格更改参数、它将为您计算组件值 - webench.ti.com/.../11
苏米特
大家好、 我们已经组装了 400V 的输入板 M1、但它在(具有大容量电容器)输出上也提供310V 电压。 所以连接到 M3板 没有解决我的问题. 您能否说电路板期望生成15V/5V 输出的输入电压范围? 它 310V 不足以满足该要求吗? 我认为修复 VDD 可以解决该问题。 VDD 仍处于欠压锁定模式。 如果不了解现有设计的缺陷,这不是另一个设计的正确方法,因此请引导我们找到解决方案。
尊敬的 Sumit:
请从以下链接下载 TINA 仿真模型。
我们是否可以首先关注这个模拟模型,如果它运行良好,我们将得到一个参考模型复制 . 您是否能够模拟和 修改此模型以获得15v 输出? 我连默认的3.3V 电压都没有?
我们还没有更换变压器,使用了默认的 T1 (GA3544-BL)。 如 原理图中所示-
请参阅链接 https://mou.sr/3N6vEKP