This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:软件控制的固件更新过程:闪存内核未下载

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292872/tms320f28386s-software-controlled-firmware-update-process-flash-kernel-not-downloading

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我目前正在根据应用报告 SPRACN1实施软件控制的固件更新流程。
我正在使用位于 C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\flash_kernel 的闪存内核  示例 flash_kernel_c28x_diangx_ex1_c28x1。

在应用中、自定义引导引脚选择是根据应用手册的指导实现的、唯一的区别是选择 GPIO 57作为引导选择引脚而不是 GPIO15。

以下行也被添加到了连接器命令文件中。


在 GPIO57和接地之间连接了一个1kOhm 电阻器和一个10nF 电容器。

在应用手册之后、应用软件已进行了修改、以将 GPIO 引脚驱动为低电平来处理噪声、并且存在一个将看门狗模式设置为中断、将 GPIO57驱动为高电平并将器件复位以选择 SCI 引导模式的命令。

闪存内核的修改与应用手册中的相同、但用 GPIO57代替 GPIO15。

我使用 USB 转 RS 至485转换器与板通信。 SCIA RX 引脚设置为 GPIO9、SCIA TX 引脚设置为 GPIO84。
我修改了 flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1 device.h 文件以反映这一点。


内核现在是否是"即插即用"的、或者它是否需要进一步修改才能在此应用中使用?

我已经尝试使用串行闪存编程器工具内核、但无法使其正常工作。 我使用了以下命令:

serial_flash_programr.exe–d f2838x -k flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.txt -a someapp.txt -p COM7 -b 9600 -v

自动波特匹配后、它提示内核正在下载、但命令提示符中没有任何反应、并且从未完成。

非常感谢您提供任何帮助。

此致、

比恩·雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    我可以在早上回答您的帖子。  

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    内核本身可单独使用 、需要 SCI 引导设置才能使用 GPIO28/29。 SPRABV4应用手册(ti.com/lit/sprabv4)中也提到了 F2838x 器件的用法。

    如果串行闪存编程器在自动波特率匹配后挂起、 这表示 SCIRX/SCITX 线路与 主机编程器通信的 USB 转 UART 线路之间存在不匹配情况(FTDI 芯片使用 GPIO28/29来接收来自主机编程器的数据)。  

    您是否能够确认数据通过 RS 至485器件的 TX/RX 线路发送?

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。 我使用的定制电路板使用 GPIO 84作为 SCITX、使用 GPIO 9作为 SCIRX、无法更改此配置。 我是否可以配置 SCITX/RX 引导选项以使用这些引脚、或者我是否需要使用 TRM 中此表中列出的其中一个预定对?

    谢谢。

    雅库布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    可以 在闪存内核最初下载并重新初始化 SCI 外设以使用引导加载程序后配置这些选项、但在首次下载内核时、这些选项由 SCI 引导 ROM 代码进行硬编码。 因此、如果不更改器件上的 SCI 引导 ROM、就无法使用该组合。

    谢谢。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。 如何修改 SCI 引导 ROM 代码以使用 用于 SCITX 的 GPIO 84和用于 SCIRX 的 GPIO 9?

    谢谢。

    雅库布