Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我目前正在根据应用报告 SPRACN1实施软件控制的固件更新流程。
我正在使用位于 C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\flash_kernel 的闪存内核 示例 flash_kernel_c28x_diangx_ex1_c28x1。
在应用中、自定义引导引脚选择是根据应用手册的指导实现的、唯一的区别是选择 GPIO 57作为引导选择引脚而不是 GPIO15。

以下行也被添加到了连接器命令文件中。

在 GPIO57和接地之间连接了一个1kOhm 电阻器和一个10nF 电容器。
在应用手册之后、应用软件已进行了修改、以将 GPIO 引脚驱动为低电平来处理噪声、并且存在一个将看门狗模式设置为中断、将 GPIO57驱动为高电平并将器件复位以选择 SCI 引导模式的命令。
闪存内核的修改与应用手册中的相同、但用 GPIO57代替 GPIO15。
我使用 USB 转 RS 至485转换器与板通信。 SCIA RX 引脚设置为 GPIO9、SCIA TX 引脚设置为 GPIO84。
我修改了 flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1 device.h 文件以反映这一点。

内核现在是否是"即插即用"的、或者它是否需要进一步修改才能在此应用中使用?
我已经尝试使用串行闪存编程器工具内核、但无法使其正常工作。 我使用了以下命令:
serial_flash_programr.exe–d f2838x -k flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.txt -a someapp.txt -p COM7 -b 9600 -v
自动波特匹配后、它提示内核正在下载、但命令提示符中没有任何反应、并且从未完成。
非常感谢您提供任何帮助。
此致、
比恩·雅库布