This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:串行编程问题

Guru**** 2689805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288254/tms320lf2407a-serial-programming-issue

器件型号:TMS320LF2407A
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们有一个采用 TMS320LF2407A 的产品。 此产品自2009年开始投入生产、未对硬件或软件进行任何更改。 在过去 8个月中、由于在该过程的编程步骤中发生的超时故障、我们的合同制造工厂出现了该产品的余波(高达50%)。 多个批次都发生了这种情况(如果需要、我可以提供信息)。

通过 RS232完成编程。 请参见下面显示 RS232预期行为和超时行为的图像 。 我们希望德州仪器能够深入了解以前是否观察到这种情况、或者它们是否知道原因。

预期行为:

发生超时时时的行为:

黄色 :传送

红色: 回波

第一个消息块:内核和清除

第二个消息块:擦除

第三个消息块:程序

您可以看到、在"错误"示例中、在擦除步骤期间器件有延迟的回波。 这会导致制造时编程步骤超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

               50%的落出是非常高的。 有多少器件无法以这种方式编程? 您能否提供 DPPM 编号?  

    如果自2009年以来对 H/W 或 S/W 都绝对没有变化、那就不应该发生这种情况。 编程设置中是否存在更改的可能性? 例如、用于对器件进行编程的 PC、甚至是 PC 上的操作系统(假设它是用于编程的 PC)?  还是 PCB 上的元件来自不同的供应商? 请提供有关编程设置的详细信息。

    您是否能够通过其他方式、例如 JTAG、对发生故障的器件进行编程? (假设您的电路板有一个 JTAG 连接器、并且您的 PC 上有 CCSv3.3或 Prg2xx 实用程序)。

    Unknown 说:
    这种情况发生在多个批次上(如果需要、我可以提供这些信息)。

    请提供这些信息。

    Unknown 说:
    我们希望德州仪器公司提供一些见解、说明这是以前观察到的情况、还是他们知道原因何在。

    不,我们还没有听说过类似的问题。

    您愿意私下与我分享您的原理图吗? 您可以通过首先与我发起一个友谊请求来实现此目的。 您可以通过在将光标悬停在我的姓名上时选择"请求好友"选项来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    朋友请求已发送。 我正在等待有关编程 PC 的确认、尽管我相信在这方面的设置也没有发生任何变化。 我还将跟进一些批次代码信息(等待这些数据)。

    我们的产品 具有 JTAG 接口、我们能够在工作台上使用该接口对样片进行编程。 但是、我们的合同制造商的设置 仅为 RS232。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

               我已接受您的邀请。  

    这是一款非常成熟的设备(超过20年)。 在如此高的落出率下、器件不太可能表现出这些问题。 请回答我关于编程失败的设备数量和 DPPM 编号的问题。

    我们的产品 具有 JTAG 接口,我们能够在工作台上使用该接口对样本进行编程。

    您是否认为使用串行端口进行编程失败的器件通过 JTAG 通过了相同的操作? 如果是、则表示闪存阵列本身工作正常。 从理论上讲、一旦遇到串行端口问题、就可能会出问题、但正如我所说、这是一个非常成熟的器件、我们已经交付了数百万个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    与 TI 器件非常相似、我们的产品也非常成熟(2009)且未发生改变。 自 这些步骤最初实施以来、涉及的编程步骤没有改变。 我正在等待听到官方的余波数字。

    以下是有问题的样品的两个批次代码(目前我们的实验室中有这两个代码):

    CA-2BCE9RW

    CA-32C1Q2W

    我们采集了一个有问题的样本、换入了已知良好的 DSP、但未发现问题。 然后将可疑的 DSP 放在不同的 PCB 上、每次问题都存在(DSP 始终存在问题)。

    该特定 DSP 具有批次代码 CA-29AEVPW、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将可疑的 DSP 分别放置在不同的 PCB 上,每个情况下问题仍然存在(DSP 仍存在问题)。

    您是否能够使用 JTAG 对可疑的 DSP 进行编程?

    特定的 DSP 具有批次代码 CA-29AEVPW

    从何处购买 DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    我们的产品上确实有一个 JTAG 端口、但它主要用于开发目的。 我们还没有尝试使用可疑样本对 JTAG 进行编程、但它在我们的待办事项列表中。 我在之前的一篇文章中说得不对、这表明我们已经成功使用 JTAG 进行了编程、非常抱歉。

    部件通过 Arrow Electronics 购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一篇较早的帖子中发言错误,指出我们成功编程了 JTAG,我很抱歉。

    还不错。 确定闪存阵列是否存在任何问题是一个重要的步骤。 如果您能够使用 JTAG 对闪存进行编程、那么就剩下以下内容:

    1. SCI 端口:通过运行外部环回测试(在 SCITX 和 SCIRX 引脚短接后)、可轻松测试 SCI 端口的正常运行。
    2. 引导 ROM:一个检查 BROM 的简单方法是将内容转储为十六进制文件、并将其与已知良好的部件进行比较。

    我查看了您的原理图。 似乎没有什么错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    我们现在正在完成这个(和其他)测试、这可能需要一些时间。 我想暂时保持这个话题、并报告我们的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。 在此期间、我向质量部门询问他们是否有其他客户的类似情况、他们说"不"。 您提供的批次追踪代码与2022年和2023年制造的材料有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坦率地说,我不得不不同意。

    自2022年11月以来、我们2407A 上也存在串行编程问题(故障率20%)、并将问题报告给 TI 现场应用工程师、提供确切的批次代码、原理图和错误描述。
    2个不同的产品受到影响。
    软件和硬件多年来没有变化。

    TI 还表示他们没有其他客户存在此问题...

    我们(在德国 TI 现场应用工程师的大力支持下)终于将编程步骤改为 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan,

               我没有关于您的主机的详细信息、但我认为它是一台 PC。 假设它是一台 PC、我可以说:主机端代码是20多年前在 Win98时代以及 PC 以前使用串行(和并行)端口时编写的。 您可能会使用一些 USB 转串行转换器。 主机+软件中可能存在一些表现在这些故障中的边界条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

               你拒绝了决议,但没有提供理由。 如果你只是想让这张票保持开放,我会这样做。

    如果您能够通过 JTAG 对闪存进行编程、这表示闪存工作正常。 我已经提供了测试串行端口和启动 ROM 的建议。 同样地、如果串行端口错误、内核、清除和擦除将不会成功。 如果引导 ROM 出现问题、甚至不会开始内核的传输。 我也不能怀疑 RAM 块、因为它们与 JTAG 编程中使用的块相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多详细信息:
    对于串行编程、我们使用了专用的 Windows XP 和 RS232接口。
    该 PC 未发生更改、但尽管如此、我们仍然遇到较新的2407A 器件的编程错误。
    TI 和我们都无法解决这些问题、因此我们决定改用 JTAG 编程。
    较新的 CCS 或 uniflash 不支持240x 的 JTAG 接口、因此我们必须使用仅受 Windows XP 支持的 CCS 3.3。
    最后、我们将 Signum JTAGjet (USB)与 Signum Flasher_C2000软件配合使用、该软件也能在 Windows 10上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    在我之前的帖子中明确了我的意图、即我们计划通过测试(我们目前正在做)继续工作、然后提供这些结果来更新此主题。 此问题远未解决。

    即使事实证明 JTAG 可能是一种解决方案、但 我们不太可能  将其用于我们的产品和制造流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

      完全理解。 将使该线程保持打开状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    还没有更新-只是想让你知道这仍然在进行中(由于假期有点延迟)。