This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:无法在 CCS 中打开.syscfg 文件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293527/tms320f280039c-unable-to-open-the-syscfg-file-within-ccs

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigCCStudio

大家好、

我正在尝试使用 CLB 工具、并按照负责《CLB 工具用户指南》(SPRUIR8B–2020年4月)的步骤来导入空示例工程并更新变量路径。 尝试在 CCS Project Explorer 窗口中双击 empty.syscfg 以打开它时、我遇到了该问题。 此处是屏幕快照和详细信息错误日志。 请帮我解决这个问题。

C2000版本: C2000Ware_5_00_00_00

CCS 版本:CCS1220

------------------

详细信息:

java.lang.ExcelectionInInitializerError
请访问 com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:39)
网址为 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:98)
网址为 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:88)
网址为 com.ti.browser.internal.TIBrowser。 (TIBrowser.java:76)
请访问 com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:34)
请访问 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.SysConfigEditor.create

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_error.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以打开 SysConfig 文件、没有任何问题。  。

    您能否告知我们您正在使用的 SysConfig 版本?  您可以在以下目录中找到它 :\ti\ccs1220\ccs\utils

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我使用 SysConfig_1.15.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否仅通过此示例或任何其他示例才面临此问题?

    我仍然无法重现 SysConfig 1.15的问题

    您能否压缩并共享您正在使用的项目?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了几个不同的示例、并得到了相同的问题报告。 我安装了新版本(12.5)、但问题仍然存在。 根据活动详细信息、我觉得此文件(ti.chromium.browser.JxBrowser)有问题。 有什么方法可以修复 IDE 吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法重现此问题。 将此查询转发给 CCS IDE 团队、查看他们是否对此有任何输入。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zifan、您好、可以附加您的工作区日志文件吗?  它是文件 /.metadata/.log.

    谢谢。

    巴尔塔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我的日志文件。 我实际上在家里的个人计算机上尝试了最  先进的 IDE、它能够打开 SysConfig 文件。 我认为问题可能是由于我公司的互联网封锁造成的。 是否可以离线使用该函数?e2e.ti.com/.../logfile.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的记录。 我们来看看。

    打开 SysConfig 文件不应依赖于互联网连接。 但是、某些防病毒/安全软件可能会导致问题。 如果可以在工作时在计算机上暂时禁用它、请尝试一下。