This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M-Q1:FAST 和放大器相关问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293388/tms320f28054m-q1-fast-motion-related-issue

器件型号:TMS320F28054M-Q1

器件 : TMS320F28054MPNQ

现象 :程序运行时,电机本身会发出当前声音。 随着电压升高(12V、24V、48V、110V、600V)、 电流声音变大。

客户推测这种现象是由 FAST 的估算器(估算电机转子位置)导致的、因此需要将其关闭。 运动控制器和 FAST 估算器同时开启、导致出现问题(程序将控制器和估算器的开关写入同一位置、而不是单独的控制)。

概要 :客户需要的是在程序中找到估算器开关的界面或用于消除声音的参数。

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关此问题的更多详细信息?

    哪一个板? TI EVM 套件? 或定制的电路板?

    哪个实验正在使用?

    什么电机参数?

    多高的 PWM 频率?

    请分享 user.h?