请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
尝试加载 C2000ware 单核示例时、会显示一个对话框:

如果我默认启用两个 CPU、则会发生以下故障:

控制台显示以下文本:
C28xx_CPU2:文件加载程序:验证失败:地址0x00A81E@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU2:GEL:File:C:\Users\Ari.Santos\workspace_v12\ECAP_ex4_SW_SYNC\CPU1_RAM\ECAP_ex4_SW_sync.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
如果我在上面的对话框中禁用 CPU2、则加载程序且不会失败。
我没有找到任何说明在加载单核示例时禁用 CPU2的文档。 那么、在此对话框中禁用 CPU2是否正常、或者我是否遗漏了某些内容?
"Create a debug group for selected core"复选框是什么?
上面的对话框仅在首次加载程序时出现、之后如何禁用 CPU2?
阿里