This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:LAUNCHXL-F28P65x 文件加载器验证失败

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1292370/tms320f28p650dk-launchxl-f28p65x-file-loader-verification-failed

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

尝试加载 C2000ware 单核示例时、会显示一个对话框:

如果我默认启用两个 CPU、则会发生以下故障:

控制台显示以下文本:

C28xx_CPU2:文件加载程序:验证失败:地址0x00A81E@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU2:GEL:File:C:\Users\Ari.Santos\workspace_v12\ECAP_ex4_SW_SYNC\CPU1_RAM\ECAP_ex4_SW_sync.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

如果我在上面的对话框中禁用 CPU2、则加载程序且不会失败。

我没有找到任何说明在加载单核示例时禁用 CPU2的文档。 那么、在此对话框中禁用 CPU2是否正常、或者我是否遗漏了某些内容?

"Create a debug group for selected core"复选框是什么?

上面的对话框仅在首次加载程序时出现、之后如何禁用 CPU2?

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari:

    为所选内核创建调试组复选框是什么?

    我将就此提供另一位专家的回答。

    Unknown 说:
    上面的对话框仅在第一次加载程序时出现,之后如何禁用 CPU2?

    我相信这是在"项目属性"中。 我将让另一位专家来回答这个问题。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试了正确的器件 ccxml 文件(单核一个)?

    维维克·辛格