主题中讨论的其他器件:TIDM-1000、 C2000WARE
大家好、
大家好!
我们已使用 F28379和 F280049 CPU EVM 板在 TIDM-1000套件"Vienna PFC 电源板"上完成了所有四种构建级别的测试。 我们按照 TIDM-1000用户指南"TIDUCJ0G"中的说明进行操作。
由于我们计划在设计中使用 F280039C、我们将尝试使用 TMS320F280039C CPU EVM 来测试 TIDM-1000套件。 我们已经开始将 F28004X 软件移植到 F28003X 控制器上。
对于从 F28004X 移植到 F28003X 的工程代码、我们参考以下路径:
"\c2000\c2000_C2000_SDK_4_03_00_00\solutions\TIDM_1000\f28004x" Ware_Digital
很遗憾、我们在移植时会遇到一些与库相关的问题。 请提供您的支持/建议来克服这一问题吗?
1.是否可以将代码从 F28004X 移植到 F28003X 器件?
2.为什么它会显示以下错误消息"Could not find Driverlib_eabi.lib"。 如何解决此问题?
谢谢。此致、
Chathanya。