This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将(TIDM-1000)代码从 F28004X 移植到 F28003X

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299212/tms320f280039c-porting-tidm-1000-code-from-f28004x-to-f28003x

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000C2000WARE

大家好、

大家好!

我们已使用 F28379和 F280049 CPU EVM 板在 TIDM-1000套件"Vienna PFC 电源板"上完成了所有四种构建级别的测试。 我们按照 TIDM-1000用户指南"TIDUCJ0G"中的说明进行操作。

由于我们计划在设计中使用 F280039C、我们将尝试使用 TMS320F280039C CPU EVM 来测试 TIDM-1000套件。 我们已经开始将 F28004X 软件移植到 F28003X 控制器上。

对于从 F28004X 移植到 F28003X 的工程代码、我们参考以下路径:
"\c2000\c2000_C2000_SDK_4_03_00_00\solutions\TIDM_1000\f28004x" Ware_Digital

很遗憾、我们在移植时会遇到一些与库相关的问题。 请提供您的支持/建议来克服这一问题吗?

1.是否可以将代码从 F28004X 移植到 F28003X 器件?
2.为什么它会显示以下错误消息"Could not find Driverlib_eabi.lib"。 如何解决此问题?

谢谢。此致、

Chathanya。