This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 SYSCFG 中使用 ClockTree 生成错误的代码

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302737/tms320f28388d-faulty-code-generation-with-clocktree-in-syscfg

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我目前正在 CCS 项目中使用 SYSCFG 的 Clocktree 功能。 在 SYSCFG 中、模块 Device 支持已激活、从而自动生成 device.c 和 device.h 文件。  

不幸的是、在这些文件中、 从 Clocktree 生成的代码错误。  

从 Clocktree 中分频器配置发出的十进制值直接用作 driverlib 函数中的参数、这会导致参数化错误(例如、对于 EPWMCLKDIV、使用的值为1 、其中 IS 应为枚举 SysCtl_EPWMCLK_DIV_1、为0)。

这种错误是否为任何人所知? 它可以通过代码来修复吗?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的耐心等待。

    我会仔细研究您的问题、并在收到更多信息后立即更新您的信息。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    我查看了 C2000ware 的最新版本。 此问题已得到解决。 请从 此处下载 、并告诉我它是如何工作的。

    此致、

    哈迪