Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我目前正在 CCS 项目中使用 SYSCFG 的 Clocktree 功能。 在 SYSCFG 中、模块 Device 支持已激活、从而自动生成 device.c 和 device.h 文件。
不幸的是、在这些文件中、 从 Clocktree 生成的代码错误。

从 Clocktree 中分频器配置发出的十进制值直接用作 driverlib 函数中的参数、这会导致参数化错误(例如、对于 EPWMCLKDIV、使用的值为1 、其中 IS 应为枚举 SysCtl_EPWMCLK_DIV_1、为0)。
这种错误是否为任何人所知? 它可以通过代码来修复吗?
提前感谢!