This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:模拟引脚 A1/B7/DACB_OUT ADC 采样2.0V、不带 PWM、但此引脚 ADC 采样2.01V 带 PWM。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299011/tms320f280039c-analog-pin-a1-b7-dacb_out-adc-sampling-2-0v-w-o-pwm-but-this-pin-adc-sampling-2-01v-w-pwm

器件型号:TMS320F280039C

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。

使用 模拟引脚 A1/B7/DACB_OUT ADC 采样温度的客户、他们发现 PWM 禁用此引脚电压为2.0V、但启用 PWM 后、此引脚电压为2.01V。 我们不知道为什么会出现这种差异?

我们检查其他低于3.3V 的模拟引脚电压。 您有其他建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴:

    我不太明白关于其他引脚低于3.3V 的评论。 它们都应该低于3.3V?

    听起来在 PWM 输出和 A1引脚之间会发生一些板级直流耦合。 PWM 输出/功率级与此 ADC 输入之间存在多大的隔离/滤波强度?

    正在使用什么 VREFHI 源? 它是否耦合到3.3V 电源? 使用内部电压基准时会有什么影响吗? ePWM 活动不会在内部与 ADC 输入耦合、因此我首先会怀疑这是电路板设计或布局问题。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ibukun,

    我们  从采样电路上断开 A1引脚、实际 输出电压为2.01V、未减少10mV、并且将采样电路移动到 A6引脚、实际电压为2.01V、未减少10mV。  

    您能否通过切换 PWM 并使用示波器进行观察来帮助在演示板上进行验证、以检查引脚 A1?上的采样电压是否存在任何波动

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、问题不是 A1引脚所特有的?

    正在使用什么 VREFHI 源? 它是否耦合到3.3V 电源? 使用内部参考电压时是否会看到相同的效果?

    请确认此问题。 如果 ADC 电压基准未正确与 PWM 隔离、您可能会在转换中看到错误。