This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CPU2.CLA 中断任务触发 CPU1 ADC

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303722/tms320f28379d-cpu2-cla-interupt-task-trigger-cpu1-adc

器件型号:TMS320F28379D

您好!
CPU2.CLA 可以由 CPU1 (分配的) ADC 触发吗?

第二个问题:
能否从 CPU1和 CPU2读取 ADC? 该分配仅适用于有权访问 ADC 配置的人员。 它可以执行清除标志吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU2.CLA 可以由 CPU1 (分配的) ADC 触发吗?

    -根据我的理解是的。 但您可能无法访问 ADC 寄存器、因为它归 CPU1子系统所有

    能否从 CPU1和 CPU2读取 ADC? 该分配仅适用于有权访问 ADC 配置的人员。 它可以执行清除标志吗?

    -我很确定写入是不允许的。 因此、无法清除标志。 我不确定读取访问的情况。 您最终是否尝试过此场景?

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena:
    CPU1始终会立即执行清除标志。 该中断应仍触发 CLA2任务。 不是吗?

    此致、Holger