请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
CPU2.CLA 可以由 CPU1 (分配的) ADC 触发吗?
第二个问题:
能否从 CPU1和 CPU2读取 ADC? 该分配仅适用于有权访问 ADC 配置的人员。 它可以执行清除标志吗?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CPU2.CLA 可以由 CPU1 (分配的) ADC 触发吗?
第二个问题:
能否从 CPU1和 CPU2读取 ADC? 该分配仅适用于有权访问 ADC 配置的人员。 它可以执行清除标志吗?
此致、Holger
CPU2.CLA 可以由 CPU1 (分配的) ADC 触发吗?
-根据我的理解是的。 但您可能无法访问 ADC 寄存器、因为它归 CPU1子系统所有
能否从 CPU1和 CPU2读取 ADC? 该分配仅适用于有权访问 ADC 配置的人员。 它可以执行清除标志吗?
-我很确定写入是不允许的。 因此、无法清除标志。 我不确定读取访问的情况。 您最终是否尝试过此场景?
此致、
维纳