This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CCXML 文件 pf 目标配置

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303872/tms320f28069-the-ccxml-file-pf-target-configuration

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在 连接4个 TMS320F28069器件。 调试器为"XDS200 JTAG 仿真器"。 我在 CCS 版本1上创建了一个  12.4.0.00007.我用图形用户界面作为附图创建。 CCXML 源代码是自动生成的。 在文件的源代码中、我认为应该有4个器件标签、但只有3个器件标签。 虽然我看到 TMS320F28069_x 有4个器件描述、但其中一个器件信息看起来得到了简化。 您能帮助解释一下吗?

谢谢。

安迪





























  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    [报价 userid="151589" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1303872/tms320f28069-the-ccxml-file-pf-target-configuration ]虽然我看到 TMS320F28069_x 有4个器件说明、但它看上去简化了其中一个器件信息。 您能帮助解释这一点吗?

     除了 默认 名称  TMS320F28069外没有什么有趣的解释、当添加了一个额外的器件、并且 CCS 检测到有一个名为"TMS320F28069"的 CPU 名称时、它只需在名称中添加一个"_[x]"附录(从"0"开始)即可避免命名冲突。

    如果您愿意、您始终可以重命名 CPU 名称。 如果共享同一个连接、则唯一的要求是它们具有唯一的名称。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    感谢您的答复。 CCXML 由 CCS 生成。 在前面随附的图片中、我在图形界面中没有看到任何名称冲突。 那么、为什么 CCXML 代码中只有3个器件标签呢?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我重新阅读你的原始文章,看到我第一次误解. 您的问题与实际的 XML 源有关。

    有四个器件

    "="">TMS320F28069_0 " xml="f28069.xml" xmlpath="devices"/>
    "="">TMS320F28069_1 " xml="f28069.xml" xmlpath="devices"/>




    "="">TMS320F28069_2 " xml="f28069.xml" xmlpath="devices"/>




    "="">TMS320F28069_3 " xml="f28069.xml" xmlpath="devices"/>



    您可能正在努力、为什么第一个没有像其他3一样的任何其他设备信息。 这是因为第一个选项使用所有默认设置。 如果没有其他器件信息、则假定使用的默认名称与 CPU 的默认名称相似。 另外三个示例具有额外的器件信息、因为 CPU 名称已从默认名称(例如、从"C28xx"更改为"C28xx_0")以避免名称冲突。 由于缺省名称不再被使用、其它3个提供器件条目细节的器件标签是必需的(显示 CPU 名称改变)。

    我希望这能够解释这些情况。