请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02000 关于 TIDM-02000的峰值电流模式、我有两个问题需要确认。
文件说明如下。
" 从4-2移除电阻器 R50。 次级侧 CT 的绕组电流用于平均电流模式控制。
对于平均电流模式控制、峰值电流模式控制需要一个截止频率相对较低的滤波器。
R50的存在会导致电流波形失真。"
问题1.
对于峰值电流模式、是否移除并使用了 R50?
问题2.
峰值电流模式是否需要 R32和 C23组成更小的带宽?
1k Ω 和330pF 时、截止频率为480kHz。
截止值应该是多少?