This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:使用峰值电流模式时的电阻器连接和电阻值。

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1298691/tidm-02000-resistor-connection-and-resistance-value-when-using-peak-current-mode

器件型号:TIDM-02000

关于 TIDM-02000的峰值电流模式、我有两个问题需要确认。

文件说明如下。

" 从4-2移除电阻器 R50。 次级侧 CT 的绕组电流用于平均电流模式控制。
对于平均电流模式控制、峰值电流模式控制需要一个截止频率相对较低的滤波器。
R50的存在会导致电流波形失真。"

问题1.
对于峰值电流模式、是否移除并使用了 R50?

问题2.
峰值电流模式是否需要 R32和 C23组成更小的带宽?
1k Ω 和330pF 时、截止频率为480kHz。
截止值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1.
    对于峰值电流模式、是否移除并使用了 R50?

    需要按照指南中的说明拆除 R50。

    问题2.
    峰值电流模式是否需要 R32和 C23组成更小的带宽?
    1k Ω 和330pF 时、截止频率为480kHz。
    截止值应该是多少?

    在本设计中、PWM 开关频率为100kHz、但更重要的是、PCMC 开关周期为2倍(200kHz)。 截止频率必须高于200kHz。