请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好、我 在尝试擦除或编程 C28x 闪存时收到这个错误。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我 在尝试擦除或编程 C28x 闪存时收到这个错误。

您好、Vivek、
当调试器被连接至器件时、我使用示波器在 XRS 引脚上测量。
在这里、您可以看到接线图和我的测量信号。


即使在没有连接调试器的情况下、我也在 XRS 引脚上测量了电压。 该信号将保持高电平、直到我按下复位按钮(S1)。 然后信号变为低电平。
几周前、我使用另一台设备时发生了同样的情况。 微控制器跳转到低功耗模式的原因可能是什么?
此致、
斯特凡·迈耶