This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:can't Run Target CPU:(错误-1156 @ 0x800)

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305778/tms320f28069-can-t-run-target-cpu-error--1156-0x800

器件型号:TMS320F28069

您好、我 在尝试擦除或编程 C28x 闪存时收到这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您可以检查器件的 XRSn 引脚状态吗?

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     

    当调试器被连接至器件时、我使用示波器在 XRS 引脚上测量。

    在这里、您可以看到接线图和我的测量信号。

    即使在没有连接调试器的情况下、我也在 XRS 引脚上测量了电压。 该信号将保持高电平、直到我按下复位按钮(S1)。 然后信号变为低电平。

    几周前、我使用另一台设备时发生了同样的情况。 微控制器跳转到低功耗模式的原因可能是什么?

    此致、

    斯特凡·迈耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在应用中启用了看门狗以引起该复位脉冲?  

    维维克·辛格