This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何开始使用 BOOSTXL-DRV8323RX 和 LAUNCHXL-F28379D 运行低电感高速电机?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D, MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8329AEVM, DRV8316REVM, TMDSCNCD280039C, TMDSCNCD280025C, TMDSCNCD2800157, TMDSCNCD2800137, TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306658/launchxl-f28379d-how-to-start-working-with-boostxl-drv8323rx-with-launchxl-f28379d-for-running-a-low-inductance-high-speed-motor

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、C2000WARE

你好  

我想在48V 的电压下运行 Maxon BLDC 电机、速度为90,000rpm。 算法应该是无传感器 FOC。 该电机是2极电机。  

将有人指导如何开始使用以下 INSTASPIN FOC 硬件:  

BOOSTXL-DRV8323RX

 LAUNCHXL-F28379D

我已经安装了 MOTORWARE 和 Code Compossor Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了一个软件 FAST 库、它可以在所有具有 FPU 的 C2000器件上使用 FAST 支持 InstaSPIN。 您可以参考电机控制 SDK 中更新的 C2000器件的实验。 并参考实验室用户指南、将本实验迁移到您想要使用的 C2000器件。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持一组用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、  带 BOOSTXL-DRV8323RS 的 LAUNCHXL-F2800137、 BOOSTXL-DRV8323RH、DRV8353Rx-EVM   用于低压电机的 BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或 DRV8329AEVM 逆变器板(最大值:100Vdc)。    带有 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板的 TMDSCNCD280025C、TMDSCNCD2800137、TMDSCNCD2800157或 TMDSCNCD280039C 和 用于高压电机的 TMDSADAP180TO100 (最大350Vdc)。 控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

    或                                                        C:\ti\c2000\c2000_SDK_ Ware_Motor \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x