This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:使用 F280039C 和 DEV8329AEVM 的 DMC_LEVEL_1中的 OFFSET_DC_AD 值

Guru**** 2531230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM, LAUNCHXL-F280039C, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302430/launchxl-f280039c-offset_dc_ad-values-in-dmc_level_1-using-f280039c-and-dev8329aevm

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:DRV8329AEVM、、 LAUNCHXL-F280025C

嘿、TI 专家、我正在查阅通用电机控制实验室用户指南。 首先、将 DMC 级别设置为1、在尝试调试时、 "OFFSET_IDC_AD"的值   它应该是 ADC 最大值的一半、即~2048仅为510。 为什么是这样的,还有"没有观察到相移. 所有3个输出都同相。 有人能 解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghu Dharmana,

    1. 查看 CCS 调试窗口、您在帖子中没有提到一个非常重要的注释:您当前正在使用的是 USER_MOTOR1_DCLINKSS (或直流链路单分流器)预定义。

      从本质上讲、  由于您正在使用 USER_MOTOR1_DCLINKSS、因此不存在 OFFSET_I_AD。 此外、当前还没有 OFFSET_IDC_AD 的适当值的表征。 这意味着、除非后续构建级别的 ADC 结果看起来不正确、否则您当前可以忽略 OFFSET_IDC_AD 的值。
    2. 请参阅图2-26。 构建级别1:PWM 输出波形
      1. 如果这不是您目前在示波器上看到的、请提供一个屏幕截图。 (我认为这不会受到 USER_MOTOR1_DCLINKSS 的影响、但如果您的波形不正确、我会再次验证。)

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢回复、我将使用  USER_MOTOR1_DCLINKSS  原因  使用仅支持单分流器的 DRV8329AEVM。

     IVE 将驱动器电机端子 A、B、C 上的输出快照连接到 GND。

    此致、

    R·达马纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下我们的代码、我认为用户指南中的图像可能贴错了标签。  您的波形看起来是正确的-在构建1中、所有三个 PWM 都设置为50%占空比。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将占空比设置为其正常工作的50%。 问题与相移有关。 图像中显然没有相移。 它是否真的重要或是否有我需要更改的配置错误。

    此致

    R·达马纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    您可以去! 我认为我们的用户指南图像标错了。 根据我的理解、您看到的行为是正确的。 我会考虑尽快为其提交一个 TT。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    感谢您的答复。

    我正在尝试进行低功耗 BLDC 电机的位置控制、我将以双轴电机为例。 我正在使用 LAUNCHXL-F280039C 和3PHGNANIV 逆变器板。 为 LAUNCHXL-F280025C 提供了示例。 我尝试使用迁移指南、这有点令人困惑。 我在更改项目规范文件时需要您的帮助、是否有用于编辑此文件的参考、以及需要注意哪些其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8.24编辑

    虽然我曾提到 UMCL 迁移指南、但这篇文章其实是关于不同的 TI 解决方案。 还提供通用的移植指南。 一旦这项工作得到解决,移植指南的相关摘录将移至这里,供以后参考。

    原始帖子:

    您好!

    我们有一份经更新的通用电机控制实验室用户指南、其中包括更详细的迁移指南、包括项目规范文件。 我已在 e2e 上向您发送了一个朋友申请。 如果您接受、这将允许我按照您的方式发送该文档。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩