主题中讨论的其他器件:DRV8329AEVM、、 LAUNCHXL-F280025C
嘿、TI 专家、我正在查阅通用电机控制实验室用户指南。 首先、将 DMC 级别设置为1、在尝试调试时、 "OFFSET_IDC_AD"的值 它应该是 ADC 最大值的一半、即~2048仅为510。 为什么是这样的,还有"没有观察到相移. 所有3个输出都同相。 有人能解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、TI 专家、我正在查阅通用电机控制实验室用户指南。 首先、将 DMC 级别设置为1、在尝试调试时、 "OFFSET_IDC_AD"的值 它应该是 ADC 最大值的一半、即~2048仅为510。 为什么是这样的,还有"没有观察到相移. 所有3个输出都同相。 有人能解释一下吗?
您好,Raghu Dharmana,
此致、
杰森·奥斯博尔恩
1.8.24编辑
虽然我曾提到 UMCL 迁移指南、但这篇文章其实是关于不同的 TI 解决方案。 还提供通用的移植指南。 一旦这项工作得到解决,移植指南的相关摘录将移至这里,供以后参考。
原始帖子:
您好!
我们有一份经更新的通用电机控制实验室用户指南、其中包括更详细的迁移指南、包括项目规范文件。 我已在 e2e 上向您发送了一个朋友申请。 如果您接受、这将允许我按照您的方式发送该文档。
此致、
杰森·奥斯博尔恩