This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:错误-1135 @ 0x0,调试探针错误

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1306317/tms320f28388s-error--1135-0x0-debug-probe-error

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

您好!

我目前正在使用 TMS320F28388S 设计定制 PCB。 我以前使用此 IC 进行开发、但没有遇到此问题。 下面是我尝试调试时出现的错误消息的副本:

在.ccxml 目标配置文件中、我可以测试通信、结果显示成功:

我在过去几天里研究了可能的修复方法、但他们得出了同样的结果。 任何人都可以提供任何关于可能的修复的其他想法。

提前感谢、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在多个电路板上还是仅在几个特定电路板上出现此错误? 您是否还对电路板上的任何应用进行了编程?

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以前没有遇到过此问题。 在对以前工作正常的电路板进行新修订时出现该错误。 修订版本中的更改对 MCU 的连接没有影响、因为它会将接口连接器从 USB mini b 更改为 USB C。我已确认我的 PC 与 PCB FTDI 上的进行通信、并且 MCU 通过目标配置"测试连接"特性进行通信。 JTAG 连接方式与 TMDSCNCD28388D 开发板相同。 我只制作了1个版本、以在生产多个版本进行产品测试之前检查它是否有效。

    这是一个新制作的 PCB、其中没有刷入任何程序。

    谢谢。

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备的 XRSn 引脚的状态是什么? 您是否可以探测 XRSn 引脚并将快照发送给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XRSn 似乎每~14ms 无限切换一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在工作板上一样吗? 如果不是这样、那么您需要检查器件电源、并查看在可工作的电路板与不工作的电路板上是否有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法找到了故障。 我有一个0R 链路连接到 VDD3VFL 引脚、看起来好像已正确焊接。 它在 SMD 焊盘上方悬停。 正确焊接后、电路板会完全正常工作。

    要帮助阅读此文档的任何其他人:

    工作板的 XRSn 高电平有效。 从我读到的内容来看、这是正确的、因为闪存已经被编程。 每~15ms 切换一次似乎是看门狗、因为闪存为空白(已擦除)。 此处提供了更详细的说明: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900013/tms320f280049-why-the-xrsn-will-be-driven-low-every-15ms

    感谢您的所有帮助。