This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:关于 DAC 输出

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307938/tms320f280037c-regarding-dac-output

器件型号:TMS320F280037C

您好   

我将 DAC 输出用于电池充电器应用的 CC (Iout_M)和 CV (V_out-m)基准。 IOUT_M 和 VOUT_M 将运算同相端子。

我正在使用 RC 滤波器(连接到两个 DAC 信号的输出)。 我也使用与 DAC 引脚串联的电阻器、

 DAC 引脚可提供的最大电流大小  

很多时候、我在通过 CAN 通信更改 DAC 输出时看到微控制器复位。 可能是什么问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请预计节假日会造成延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用缓冲 DAC 驱动的最小阻性负载为5k 欧姆。

    您能否使用示波器来监视您的 XRSn 引脚和电源轨、以查看是否有任何异常情况导致复位?  

    此致、

    本·科利尔