This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PWM3A 谐振 LLC 半桥 DC/DC 转换器的输出波在某些情况下异常

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307190/tms320f28035-pwm3a-output-wave-of-resonant-llc-half-bridge-dc-dc-converter-is-abnormal-in-some-cases

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: controlSUITE

1.概述

1) 1) DSP 类型: TMS320F28035

2) 2) CCS 版本: 11.1.0.00011

3) 3) TI 演示: …\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSHVRESLLCKIT_v1.0\HVLLC

4) 4) TI 参考设计:tidu257.pdf

 

2.分析

1)当开关频率 ≥250kHz 时、 PWM1A/B 和 PWM2A 可以、但 PWM3A 异常(在 下降沿死区∗、它应该是低电平但高电平);

2) 2)当 开关频率 < 250kHz 时、 PWM1A/B、PWM2A 和 PWM3A 都正常、符合预期。

3.其他  

1) PWM1A 是半桥高侧 PWM 信号、PWM1B 是半桥低侧 PWM 信号、PWM2A 是 整流器1 PWM 信号(正半周期)、PWM3A 是 整流器2 PWM 信号 (负面半周期);

2) 2) PWM4A、PWM5A 和 PWM5B 都是测试引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    定于12月26日美国度假 请预计在12月27日前收到回复。

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究 这个问题。 同时、您可以向我们发送您发现了异常行为的 PWM 放大部分。

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HVLLC_5F00_PWM3A_5F00_WAVE_5F00_ABNORMAL.rar


    感谢您的回复!

    上面的 RAR 文件是逻辑分析仪的数据记录和 PC 软件。

    此致、

    周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、您好!

    您是在任何硬件上运行它吗? 您是否 对代码进行了任何修改。 您是否 认为 PWM3A 和 PWM2A 准时性存在重叠?  您能否 就您发现的问题提供更多详细信息? 您能否 分享您发现死区时间不匹配的波形的放大版本。

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误我的时间、

    您是不是 说 PWM3A 和 PWM2A 准时有重叠?

    不、我是说 PWM3A 的 FallingEdgeMargin2发生了丢失。

    您能否 就您发现的问题提供更多详细信息? 您能否 分享您发现死区时间不匹配的波形的放大版本。

    e2e.ti.com/.../HVLLC_5F00_CLA.rar

    是的、这是源代码、您可以使用它来获取更多详细信息、并通过示波器或逻辑分析仪获得波形的放大版本。

    此致、

    周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    在 LLC 转换器硬件上运行时、您是否观察到这些 PWM 波形? 您是在闭环中运行它吗?

    然而、PWM2A 和 PWM3A 的 下降边沿取决于次级电流过零并由模拟比较器启用。 请参阅设计指南的第6.3节(链接:https://www.ti.com/lit/ug/tidu257/tidu257.pdf?ts = 1704388891505&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)。

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 LLC 转换器硬件上运行时是否观察到这些 PWM 波形? 您是否在闭环中运行此代码?

    不可以、在演示板上运行 LLC 转换器硬件并以开环方式运行之前、我要在该板上观察这些 PWM 波形。

    [报价 userid="556516" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307190/tms320f28035-pwm3a-output-wave-of-resonant-llc-half-bridge-dc-dc-converter-is-abnormal-in-some-cases/4974375 #4974375"]然而,PWM2A 和 PWM3A 的 下降沿依赖于次级电流过零,并通过模拟比较器启用。 [/报价]

    软件概述:

    1.构建1:开环

    2.构建2:基于初级开关且具有 SR 时序的闭环 PID

    3.构建3:基于电流(和初级开关)且具有 SR 时序的闭环 PID

    如上所述、构建1现在是处于活动状态的软件、也是我们讨论过的目标。


    现在我的产品的谐振频率大约为150∼200kHz、因此预期开关频率为80∼300kHz。

    2.分析

    1)当开关频率 ≥250kHz 时、 PWM1A/B 和 PWM2A 可以、但 PWM3A 异常(在 下降沿死区∗、它应该是低电平但高电平);

    2) 2)当 开关频率 < 250kHz 时、 PWM1A/B、PWM2A 和 PWM3A 都正常、符合预期。

    [/报价]

    那么、如何解决这个问题并实现预期的目标呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    此时、我们无法重现此问题。 该设计设置为在高达150kHz 的开关频率下运行、您在该运行范围内似乎看不到任何问题。 我不能说 什么,除非你清楚地显示你已经发现的差异 ,并放大了两种情况的图片(<250kHz 和>250kHz ),这是影响你的设计

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时我们无法重现此问题。 [/报价]

    您可以在300kHz 下重现此问题、并且我以300kHz 的频率100%重新创建了此问题。

    我不能说 什么,除非你清楚地显示你找到和放大了 两种情况的图片(<250kHz 和>250kHz ),它对你的设计的影响[/报价]

    e2e.ti.com/.../Zoomed_5F00_Data_5F00_log.rar

    以上 rar 文件是逻辑分析仪的数据记录和 PC 软件。
    [/quote]

    首先在您的 PC 中安装 DSView、然后打开这些数据日志。

    < 250kHz:DSLogic-LA-240108-091332_200kHz.DSL

    >250kHz:DSLogic-LA-240108-092242_300kHz.DSL

    我想此问题与 ansis 的 PWMDRV_LLC_1ch_UpCntDB_Compl_CLA_C 函数有关。

    在周期内调用此函数、在构建1中、 周期为固定值。

    如果 PWM 计时器计数到(EPwmRegs.TBPRD - EPwmRegs.DBFED)、但代码在红色框和黄色之间运行、

    这种情况将发电异常与我的问题相同。

    如果将黄色框的代码合并到红色框中、我的问题至少可以在300KHz 的频率下得到解决。

    由于此文件是 TI 数字电源库文件、我不确定此修改是否可行。

    此致、

    周

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    很高兴知道您能够解决此问题。 我们  在参考设计文件夹中的任何位置都找不到此 PWMDRV_CLA_C.h 文件。 (…\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSHVRESLLCKIT_v1.0\HVLLC)。 你是否为了使用 CLA 对代码进行了任何修改? 您能帮助我找到您在哪里找到该文件吗?

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对代码进行了任何修改以使用 CLA? [/报价]

    是的、我的产品的 DSP 芯片是具有 CLA 的 TMS320F28035、而且源代码之前已经被共享。

    HVLLC_CLA.rar

    是的、这是源代码、您可以使用它来获取更多详细信息、并通过示波器或逻辑分析仪获得波形的放大版本。

    [/报价]

    您能帮助我找到此文件的位置吗?
    [/quote]

    此致、

    周

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您确认您使用的是 CLA、而您分享的源代码"HVLLC_CLA"与 HVLLC 不同。   在 首页的…\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSHVRESLLCKIT_v1.0\HVLLC 中提供的 HVLLC 参考设计代码不使用 CLA。  

    非常感谢 您告诉我们您如何 解决此问题。

    谢谢

    斯里坎特