请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 您好、TI 社区:
我一直致力于修改 adc_ex3_temp_sensor 示例代码、以便使用 TMS320 C2000 MCU 的 ADC 读取热敏电阻的值。 目前、修改后的代码可以通过 SCI 串行端口成功打印 ADC 结果。 但是、当我最初编写程序时、我不知道示例中的 temp_sensor 是为 MCU 的内置温度传感器设计的。
我的目标是将 ADC 与外部热敏电阻结合使用。 我想知道、进一步修改我的现有程序以使其与热敏电阻兼容是否可行。 与内置温度传感器相比、是否需要对代码进行具体更改以适应热敏电阻的不同特性?
e2e.ti.com/.../28379d_5F00_sci_5F00_12_5F00_12.zip
6.user 中的所有源代码
我非常感谢有关如何使用 TMS320 C2000系列 MCU 的 ADC 调整代码或设置以正确读取热敏电阻值的任何指导或建议。
提前感谢您的帮助!
内罗