This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:修改与 TMS320 C2000 MCU 配合使用的热敏电阻的 adc_ex3_temp_sensor 代码

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1302841/launchxl-f28379d-modifying-adc_ex3_temp_sensor-code-for-thermistor-use-with-tms320-c2000-mcu

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好、TI 社区:

我一直致力于修改 adc_ex3_temp_sensor 示例代码、以便使用 TMS320 C2000 MCU 的 ADC 读取热敏电阻的值。 目前、修改后的代码可以通过 SCI 串行端口成功打印 ADC 结果。 但是、当我最初编写程序时、我不知道示例中的 temp_sensor 是为 MCU 的内置温度传感器设计的。

我的目标是将 ADC 与外部热敏电阻结合使用。 我想知道、进一步修改我的现有程序以使其与热敏电阻兼容是否可行。 与内置温度传感器相比、是否需要对代码进行具体更改以适应热敏电阻的不同特性?

e2e.ti.com/.../28379d_5F00_sci_5F00_12_5F00_12.zip
6.user 中的所有源代码

我非常感谢有关如何使用 TMS320 C2000系列 MCU 的 ADC 调整代码或设置以正确读取热敏电阻值的任何指导或建议。

提前感谢您的帮助!

内罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nero:

    很抱歉,由于假日而出现延误。 是否仍有此问题?  

    此致、

    本·科利尔