This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:使用 xds110时面朝控制器(tms320f28386d)锁定或损坏

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309807/tms320f28386d-facing-controller-tms320f28386d-locked-or-damaged-issue-using-xds110

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我使用带有 TMS320F28386D 控制器的定制电路板、并且遇到  Device 可能被锁定、或者调试时调试探针连接可能不可靠的问题。

此外、我已执行 JTAG 完整性测试、我将获得以下输出

====================

[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\Naga~1.CHA\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1250\0\0\BrdBat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"STEP 6 2023"。
库构建时间为"09:57:39"。
库软件包版本为"9.13.0.00201"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

-------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试已成功。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

============================

后来我提到的问题可能是由于控制器损坏/控制器锁定,我使用 UniFlash 工具检查了 C28x 控制器解锁,变得像下面的错误。 我是否需要进行任何更改                          

请尽早帮助我解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naga:

    专家不在办公室。 请预计响应时间为1/9。

    谢谢。

    Susmitha Bumadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        我从 MCU 卡更改了控制器(TMS320F28386D)、在调试时仍然可以看到以下错误

    但我的 JTAG 集成测试已成功通过、请参阅以下

    ============

    [开始]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    C:\Users\Naga~1.CHA\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ccs1250\0\0\BrdBat\testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"STEP 6 2023"。
    库构建时间为"09:57:39"。
    库软件包版本为"9.13.0.00201"。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

    -------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试已成功。

    [结束]

    ====================

    您能否请参阅上面的2篇文章并指导我如何停止使用目标(定制板- TMS320f28386D)调试程序。

    此致

    班迪·纳加·钱德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看到此消息时、是否可以尝试拔下并重新连接调试探针? 这将重新启动调试探针、然后点击"重试"。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben Collier、

                 正如您的建议、我已拔下并重新连接调试探针、并尝试使用重试选项、我可以看到我在下面提到的其他错误。 请帮我解决这个问题

    此致

    班迪·纳加·钱德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 在尝试连接时使用示波器来查看电源轨和 XRSn 引脚? 您可以触发其中一个 JTAG 信号来正确计时。 如果可能、请在此处发布屏幕截图。

    此致、

    本·科利尔