f28p65编程双核程序存在问题。
众所周知、编程双核程序需要配置闪存位置并启动两个单独的代码。
我想问 TI 是否可以只对一个代码进行编程(启动一个代码)并使用默认配置的闪存位置来完成上述过程。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
f28p65编程双核程序存在问题。
众所周知、编程双核程序需要配置闪存位置并启动两个单独的代码。
我想问 TI 是否可以只对一个代码进行编程(启动一个代码)并使用默认配置的闪存位置来完成上述过程。
谢谢!
尊敬的 Vamsl:
是的、我询问是否要 同时从 CPU1对 CPU1和 CPU2应用程序映像进行编程。(而不是按顺序)
到目前为止、我按照以下过程加载双核程序(使用 CCS 12.5.0):
构建代码并生成输出文件
用于启动 CPU1 CCXML 文件的2.use 目标配置
连接至 CPU1并使用片上闪存来设置闪存组映射
擦除闪存后通过加载程序加载 CPU1输出文件(FINICH LOAD CPU1闪存)
连接 至 CPU2并 通过加载程序加载 CPU1 OUT 文件
我的 问题 是、是否可以同时加载 CPU1和 CPU2程序?(不是按顺序)
可能需要合并两个输出文件并加载一次。
如果可能、是否有任何 文档或说明?
谢谢!
罗伯特
尊敬的 Robert:
您可以单独从 CPU1加载两个映像(无需调用 CPU2)。
但是、如果您希望使用单个映像从 CPU1加载、我认为您可以使用 hex2000工具将它们合并。 下面的命令示例:
hex2000 --load_image -o combined.out prog1.out prog2.out
您可以尝试此帖子-我会将此帖子分配给我们的编译器团队以进一步帮助您。
谢谢。此致、
瓦姆西