This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK:需要 f28p65支持

Guru**** 2533870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1311142/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-need-support-of-f28p65

器件型号:TMS320F28P650DK

f28p65编程双核程序存在问题。

众所周知、编程双核程序需要配置闪存位置并启动两个单独的代码。

我想问 TI 是否可以只对一个代码进行编程(启动一个代码)并使用默认配置的闪存位置来完成上述过程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    为了进一步了解您的问题 、您是否询问过是否要从 CPU1对 CPU1和 CPU2应用程序映像进行编程?  

    如果是:可以、您可以通过 CPU1对 CPU1和 CPU2应用程序闪存映像进行编程。   无需合并输出文件即可完成此操作。  您可以首先加载 CPU1映像、然后从 CPU1本身加载 CPU2映像。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsl:

    是的、我询问是否要 同时从 CPU1对 CPU1和 CPU2应用程序映像进行编程。(而不是按顺序)

    到目前为止、我按照以下过程加载双核程序(使用 CCS 12.5.0):

    构建代码并生成输出文件
    用于启动 CPU1 CCXML 文件的2.use 目标配置
    连接至 CPU1并使用片上闪存来设置闪存组映射  
    擦除闪存后通过加载程序加载 CPU1输出文件(FINICH LOAD CPU1闪存)
    连接 至 CPU2并 通过加载程序加载 CPU1 OUT 文件

    我的 问题 是、是否可以同时加载 CPU1和 CPU2程序?(不是按顺序)

    可能需要合并两个输出文件并加载一次。

    如果可能、是否有任何 文档或说明?

    谢谢!  

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您可以单独从 CPU1加载两个映像(无需调用 CPU2)。   

    但是、如果您希望使用单个映像从 CPU1加载、我认为您可以使用 hex2000工具将它们合并。  下面的命令示例:

    hex2000  --load_image -o combined.out prog1.out prog2.out    

    您可以尝试此帖子-我会将此帖子分配给我们的编译器团队以进一步帮助您。

    谢谢。此致、
    瓦姆西