This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:具有 EtherCAT 的 TMS320F28335

Guru**** 2574225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308786/tms320f28377d-tms320f28335-with-ethercat

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

在此、我找到了本文档"EtherCAT参考设计| TI.com"该参考设计演示了如何将 C2000 Delfino MCU 连接 到 TIDM-DELFINO-ETHERCAT 从控制器。  

我是否知道此参考设计 (* tidubq6a.pdf)适用于将 Delfino TMS320F2833x 连接到 FB1111 (类似于 EtherCAT Booster Pack)?

如果需要进行修改、则 需要修改软件或硬件的哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我在这里找到了此文档TIDM-DELFINO-ETHERCAT 参考设计| TI.com"

    此参考设计适用于更新的第3代 C2000器件(F2837x)。 F2833x 是较旧的第2代器件、因此 IP 和特性会有所不同。 如果使用 SPI 接口方法、某些软件/参考可以重复使用。 然而、EMIF 在 F2833x 上不可用(而是 XINTF)。

    如果需要修改才能完成,则 需要修改软件或硬件的哪个部分?

    我不确定所需的所有修改、您需要对此进行分析。 我尚未尝试这种方法、但可能很难为 F2833x 生成 Beckhoff ECAT 软件栈。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我是否可以知道从何处下载用于生成 ESI 文件的 SSCToolC28xPatch EtherCAT SSC 配置 xml 文件?

    我已按照说明 并在 controlSUITE (controlSUITE_3.4.9)中搜索它、但仍然没有查找  SSCToolC28xPatch 文件夹。

    希望能尽快收到您的回复。

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要下载 https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE 的独立版本 、然后运行下面的.exe:

    ...

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我收到了补丁文档。这里我有另一个与所需的 SSC 工具相关的问题。

    我注意到、 ESI 文件生成过程需要 SSC v5.11、但现在我可以从 ETG 网站获取的最旧版本是 SSC v5.12 (请参阅随附照片)。

    希望您可以为我提供可以让我下载 SSC v.5.11的链接、或者请提供任何支持建议以解决此技术问题。

    希望能尽快收到您的回复。 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您需要联系 Beckhoff 才能找到此版本。 他们在网站上列出了 support@beckhoff.com 上的支持电子邮件。

    此致、

    本·科利尔