This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:任何.ccxml 文件中存在 CCS 12.6错误

Guru**** 2549090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314367/tms320f28p650dk-ccs-12-6-error-in-any-ccxml-file

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

我刚刚安装了新的 CCS 12.6和所有.ccxml 文件、这些文件都位于已在 Project Explorer 中打开的项目中、以及从示例导入的项目中、都显示以下错误:"无法找到适用于 CPU CPU1_CLA1 TMS320F28P650DK9.ccxml 的驱动程序"。  

什么原因可能导致此错误?

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     在之前版本的 CCS 中、F28P65x 的器件 XML 指的是 CLA 类型1、而它应该具有 CLA 类型2。  这一问题已在 CCS12.6中修复、因此需要更新目标配置文件(CCXML)才能使用 CLA2驱动程序。

    请使用随附的文件  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/3731.TMS320F28P650DK9.ccxml

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siddharth  

    现在我能够编译 cla_ex5_adc_just_in_time 工程示例、但我在 CCS 12.5版本中遇到的原始问题仍然存在、CLA 任务未激活。 GPIO02性能评测 引脚上没有信号、在我更改 Duty 变量的初始值时、PWM 也不会改变。

    Ari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    您能否提供有关如何运行示例的详细步骤?

    您将会咨询 CLA 专家。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddhardth,

    项目示例"cla_ex4_pwm_control"正在 woing。

     当我在 "cla_ex5_adc_just_in_time"  工程示例中启用断点并逐步执行指令时、我注意到 CLA 没有更改变量的值、就像 CLA 无法访问数据存储器一样。

    我在 F280039 Launchpad 上测试了同一个项目并使其工作、因此该 F28P65x 示例中肯定存在错误。