您好!
我刚刚安装了新的 CCS 12.6和所有.ccxml 文件、这些文件都位于已在 Project Explorer 中打开的项目中、以及从示例导入的项目中、都显示以下错误:"无法找到适用于 CPU CPU1_CLA1 TMS320F28P650DK9.ccxml 的驱动程序"。
什么原因可能导致此错误?
阿里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚安装了新的 CCS 12.6和所有.ccxml 文件、这些文件都位于已在 Project Explorer 中打开的项目中、以及从示例导入的项目中、都显示以下错误:"无法找到适用于 CPU CPU1_CLA1 TMS320F28P650DK9.ccxml 的驱动程序"。
什么原因可能导致此错误?
阿里
您好!
在之前版本的 CCS 中、F28P65x 的器件 XML 指的是 CLA 类型1、而它应该具有 CLA 类型2。 这一问题已在 CCS12.6中修复、因此需要更新目标配置文件(CCXML)才能使用 CLA2驱动程序。
请使用随附的文件
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/3731.TMS320F28P650DK9.ccxml
此致
西达尔特
Siddhardth,
项目示例"cla_ex4_pwm_control"正在 woing。
当我在 "cla_ex5_adc_just_in_time" 工程示例中启用断点并逐步执行指令时、我注意到 CLA 没有更改变量的值、就像 CLA 无法访问数据存储器一样。
我在 F280039 Launchpad 上测试了同一个项目并使其工作、因此该 F28P65x 示例中肯定存在错误。