This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 CAN 闪存内核和主机 DCAN 闪存编程器进行 DCAN 闪存编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314115/tms320f280039c-dcan-flash-programming-using-can-flash-kernal-and-the-host-dcan-flash-programmer

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好。 我想知道是否可以使用 ZCANPRO FD (ZLG 的 USBCAN FD 100U)而非 PEAK PCAN-USB Pro FD 进行 DCAN 闪存编程。 尽管在执行 dcan_flash_programmer.exe 时、它显示如下。 如果可能、我需要一种使用 ZCANPRO FD 执行此操作的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashan:

    C2000Ware 中包含的 DCAN 主机编程器旨在与峰值 PCAN-USB FD 器件配合使用、并依赖于峰值 DLL 及其 API。 因此、无法使用 ZCANPRO FD 器件。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    我希望使用 ESP 32 S3 IC 作为主机器件来执行 DCAN 闪存编程。 您是否可以提供 峰值 PCAN-USB FD 器件的输出文件、以便我使用 esp32 S3来仿真该过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashan:

    您能解释一下"峰值 PCAN-USB FD 器件的输出文件"的意思吗? 如果要查找已编译的内核文件、可在以下位置找到 F28003x 的 DCAN 闪存内核项目:  C2000 Ware_Location /driverlib/f28003x/examples/flash. 将该项目导入 CCS 后、请按照本应用手册(www.ti.com/lit/sprad51)中指示的步骤生成 该文件。 应用手册还详细介绍了如何与峰值 PCAN-USB FD 器件搭配使用 DCAN 主机编程器。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:  

    我的要求是配置 PCAN/USB 如何使用 DCAN 协议将数据发送到 C2000以更新固件。 我需要了解 PCAN 器件如何与 C2000器件通信。 需要弄清楚是先发送闪存内核的文本文件、然后发送由字节值组成的应用程序(假设是 Blynk)的 txt 文件、还是作为连续数据流同时发送这两个文件。 我希望了解这种沟通是如何进行的。 因此我可以在获得两个数据到 esp32s3 IC 的存储器后,在 esp32s3中对它进行编译。  

    谢谢!  
    此致、
    阿山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashan:

    首先、它发送闪存内核的 hex 文件、然后发送应用程序的 hex 文件。 要查看 PCAN 器件发送的文件的顺序、请参阅应用手册(www.ti.com/lit/sprad51) 或在 C2000Ware 中打开 dcan_flash_programmer 的源代码( C2000 Ware_Location / utilities/flash_programmers/dcan_flash_programmer/dcan_flash_programmer/dcan_flash_programr.cpp 和  C2000 Ware_Location / utilities/flash_programmers/dcan_flash_programmer/dcan_flash_programmer/source/f021_DownloadImage.cpp)。 熟悉主机编程器的源代码、而应用手册将帮助您了解通信过程。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我将参考它。

    此致、
    阿山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashan:

    听起来不错、我现在将关闭该主题。

    此致、

    斯凯勒